Magna3, más que una bomba

04/09/2017

Magna3

Conoce más sobre esta bomba circuladora que incorpora tecnología de avanzada.

Las gamas MAGNA3 se componen de un amplio surtido de bombas circuladoras de pequeño, mediano y gran tamaño con equipos de comunicaciones y motores con control electrónico de la velocidad, que integran la tecnología de imanes permanentes (PM) y estator compacto.

Las combinaciones de eficiencia y confort total se consigue gracias a AUTOADAPT, el modo de control inteligente desarrollado por Grundfos. AUTOADAPT ajusta continuamente la curva de presión proporcional y establece de forma automática la más eficiente para el sistema sin comprometer en ningún momento la demanda de presión y el confort para el usuario. Esta configuración de fábrica elimina la necesidad de ajustes manuales en el 80% de las instalaciones.

La MAGNA3 es más que una bomba ya que tiene un medidor de energía incorporado y un limitador de flujo, función que compensa una válvula de estrangulación de la bomba.

 

Medidor de energía térmica

La MAGNA3 incorpora un medidor de energía térmica que puede monitorear la distribución de energía térmica del sistema y el consumo para evitar facturas de energía excesivas causadas por desequilibrios del sistema. El medidor de energía térmica tiene una precisión de +/- 10%, dependiendo del punto de servicio, y le ahorrará el costo de instalar un medidor de energía separado dentro de su sistema.

 

No hay válvulas de estrangulamiento de la bomba

La nueva función FLOW LIMIT y el modo de control FLOW ADAPT le permiten establecer un límite de flujo máximo para su bomba MAGN A3. La bomba monitorea continuamente el caudal para asegurar que no se exceda el flujo máximo deseado.

Esto elimina la necesidad de válvulas de estrangulamiento de la bomba y, por lo tanto, mejora la eficiencia energética global del sistema. Para cumplir con las limitaciones de flujo del sistema, la bomba ajustará su rendimiento a un punto de consigna dado, lo que reduce dramáticamente el consumo de energía.

 

Usos

  • Sistemas de calefacción.
  • Sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
  • Sistemas de agua caliente doméstica.

 

Esta gama de bombas es apta también para el uso como parte de los siguientes sistemas:

  • Sistemas de bombas de calor geotérmicas.
  • Sistemas de calefacción solar.

 

Características

  • Función AUTOADAPT.
  • Funciones FLOWADAPT y FLOWLIMIT.
  • Control de presión proporcional.
  • Control de presión constante.
  • Control de temperatura constante.
  • Funcionamiento con curva constante.
  • Funcionamiento con curva máx. o mín
  • Modo de funcionamiento nocturno automático.
  • El motor no requiere protección externa.
  • Las bombas de un cabezal para sistemas de calefacción incluyen carcasa aislante.
  • Amplio rango de temperaturas e independencia entre la temperatura del líquido y la temperatura ambiente.

 

Ventajas

  • Bajo consumo energético.
  • La función AUTOADAPT garantiza el ahorro energético.
  • Sensor de presión diferencial y temperatura incorporado.
  • Selección segura.
  • Instalación sencilla.
  • Vida útil prolongada; no precisa mantenimiento.
  • Interfaz de usuario extendida con pantalla TFT.
  • Panel de control con pulsadores intuitivos fabricados en silicona de alta calidad.
  • Historial de trabajo.
  • Fácil optimización del sistema.
  • Medidor de energía térmica.
  • Función multibomba.
  • Posibilidad de control externo y monitorización por medio de módulos de expansión.
  • Toda la gama está disponible para una presión de sistema máxima de 16 bar (PN 16).

 

Como el resto de bombas electrónicas de Grundfos, la nueva MAGNA3 puede controlarse y monitorizarse a través de la aplicación Grundfos GO que se puede descargar gratuitamente desde el Apple Store y Google Play. Puede disponer de datos en tiempo real procedentes de la bomba y que se ven directamente en la pantalla del dispositivo, incluyendo puntos de trabajo, datos históricos, consumo de potencia, velocidad de la bomba y temperatura.

La MAGNA3 se suministra con tecnología inalámbrica (Wireless communication between two single pumps) que le permite conectarse a otra bomba MAGNA3. Utilizando el asistente integrado, la conexión a una bomba acoplada en paralelo es rápida y fácil de obtener. Las dos bombas ahora se controlan conjuntamente en modo cascada, modo alterno o modo de respaldo de la bomba.

 

Material para descargar:

Data booklet Magna3

Catálogo Magna3

Video Magna3