Sistemas elevadores de presión Hydro MPC

22/06/2017

Hydro MPC

Conoce más sobre los sistemas elevadores de presión Hydro MPC de Grundfos.

Los sistemas elevadores de presión Hydro MPC de Grundfos se fabrican de forma que cumplen los requisitos de las normas más exigentes. Gracias al controlador CU 352 consiguen realizar todos los trabajos de elevación de presión (incluso los más difíciles) con facilidad y precisión.

Todas las combinaciones de los componentes se han realizado teniendo como objetivos principales la calidad y la eficiencia. Los sistemas elevadores de presión Hydro MPC de Grundfos están diseñados para ofrecer una vida útil extensa: son unidades robustas y compactas que permiten acceder fácilmente a todas las piezas que deben someterse a operaciones de servicio. Los sistemas elevadores de presión Hydro MPC de Grundfos pueden utilizarse en todas aquellas aplicaciones en las que se necesite disponer de un aporte de presión adicional. Los distintos modelos de sistemas elevadores de presión se han diseñado con el fin de satisfacer las necesidades específicas de capacidad y control de cada cliente.

El control en cascada inteligente garantiza que en todo momento funcione el número de bombas óptimo que se necesite para satisfacer la demanda existente. Los sistemas Hydro MPC, combinados con las bombas de la gama CR con motores de clase IE3,IE4, se convierten en una solución de máxima eficiencia energética para mantener una
presión constante cuando existen demandas de caudal variables.

Los grupos de presión Grundfos Hydro MPC pueden utilizarse en todos aquellos lugares en los que se requiera presión. Cada modelo de grupo de presión ha sido diseñado para cumplir con las demandas específicas de capacidad y control a las que se enfrenta el
cliente. Aquí las aplicaciones más comunes:

  • Oficinas.
  • Edificios multifamiliares.
  • Hoteles.
  • Hospitales.
  • Aeropuertos.Sistemas de irrigación.
  • Aplicaciones industriales.

Características y ventajas

  • Equipo de gran fiabilidad.
  • Alta eficiencia.
  • Ahorro de energía.
  • Fácil mantenimiento.
  • Diseño compacto.
  • Fácil instalación y puesta en servicio.
  • Se adapta perfectamente a las condiciones de caudal existentes.
  • Detección de condiciones de caudal bajo.
  • Software específico optimizado en función de la aplicación.
  • Opcionalmente, pueden incluir comunicación por buses (Modbus, Profibus, etc) o por Ethernet.
  • Pantalla grande que ofrece una visualización clara.
  • Menús de texto intuitivos.

CONTROL MPC (CU352)

El cerebro del sistema de la unidad de control MPC (CU352), desarrollada y muy avanzada, es el cerebro de los grupos de presión. Especialmente diseñada para los grupos de presión Grundfos, la unidad MPC resulta muy fácil de manejar desde su instalación hasta la supervisión diaria.

La principal tarea de la unidad MPC es controlar el número de bombas en funcionamiento, así como la velocidad de las bombas individuales con el objetivo de ajustar el rendimiento del sistema a las variaciones de la demanda. El controlador MPC es capaz de controlar hasta 6 bombas conectadas en paralelo.

La unidad de control Hydro MPC dispone de un asistente de instalación que guía al usuario a través de una serie de cuadros diálogo en la gran pantalla gráfica.

Interface fácil de manejar para el usuario

La sencillez de manejo fue una de las máximas prioridades al diseñar el control MPC. Grundfos ha desarrollado una interface para el usuario que presenta un gran número de posibilidades, al tiempo que mantiene la sencillez de uso para poder aprovechar al máximo la utilización de las opciones avanzadas y funciones ofrecidas por el controlador MPC:

  • Gran pantalla gráfica con una visión general del sistema que incluye puntos de medición clave.
  • Pantalla con luz trasera.
  • Barra de menú para facilitar la navegación.
  • Información y estado del sistema.
  • Funciones de control.
  • Control en cascada.
  • Alternancia.
  • Control de velocidad.

Comunicación de datos

Le ayuda a visualizar y controlar a distancia

El control Grundfos MPC es compatible con diferentes sistemas de comunicación:

  • Comunicación BUS.
  • Ethernet.
  • Grundfos GENI Bus para interface con otros productos Grundfos.

El registro y las estadísticas posibilitan la optimización

A fin de optimizar el funcionamiento del grupo de presión es necesario garantizar la obtención y el registro continuo de los datos de funcionamiento válidos. La unidad de control Grundfos MPC permite un fácil acceso a un amplio conjunto de datos de funcionamiento y estadísticas, como por ejemplo:

  • Funcionamiento del sistema.
  • Consumo de energía.
  • Registro de alarma y aviso.

Grundfos ofrece sistemas de gran fiabilidad para garantizar suministro y presión suficientes a todos los niveles.

Información para descargar:

Folleto Hydro MPC

Foto Hydro MPC

Foto CU352


    Facebook Twitter LinkedIn