Enciclopedia

Mostrar 91 a 100 de 354 resultados
Cierre tándem
El cierre tándem es el nombre que asigna Grundfos a un determinado sistema de cierre de eje, en el cual se ha montado una cámara de cierre adicional sobre el cierre del eje existente.
Circulación de agua caliente
El agua caliente doméstica que circula por tuberías se enfría debido a las pérdidas de calor cuando permanece sin utilizar un determinado tiempo.
Circulación interna
En ocasiones, resulta necesario enfriar las caras del sello de una bomba centrífuga con un único sello del eje mecánico o quitar los depósitos existentes en la cámara de cierre. Instalar una tubería de circulación puede resolver este problema.
Clasificación energética
La mayoría de los aparatos domésticos, tales como las bombillas y los coches puestos a la venta o alquilados en la UE deben de mostrar con claridad una etiqueta energética de la UE que muestre el rendimiento energético del producto.
CO2e
CO2e es la abreviatura de
COD (Demanda Química de Oxígeno)
La demanda química de oxígeno es una medida de la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar todo material orgánico (disponible biológicamente, materia orgánica inerte) formando dióxido de carbono y agua y materia inorgánica oxidable.
Coeficiente del radiador
El coeficiente del radiador n indica el cambio en la producción de calor de un radiador cuando las condiciones reales, en términos de temperatura del agua y temperatura de la sala, se apartan de las condiciones estándar, es decir, los valores que se han utilizado para definir la capacidad calorífica nominal del radiador.
Colebrook-White
La fórmula de Colebrook-White se puede utilizar para determinar el coeficiente de rozamiento (l) de un flujo turbulento. La fórmula se utiliza normalmente para crear diagramas donde se pueda leer el coeficiente de rozamiento.
Colector de diseño higiénico
Los sistemas de aumento de presión Hydro de Grundfos no han sido diseñados para el bombeo de líquidos estériles, sino que su construcción y el empleo de materiales especiales les convierten en una solución ideal para procesos secundarios en aplicaciones higiénicas tales como el bombeo de agua potable.
Compensación
La compensación de los sistemas de calefacción y refrigeración se realiza para garantizar que en todos los puntos de consumo existe la cantidad de agua adecuada.