Enciclopedia

Mostrar 11 a 20 de 354 resultados
Aletas de transferencia de calor
Las aletas se utilizan en todos los enfriadores de aire, refrigeradores en seco, evaporadores y condensadores para transferir energía desde un medio líquido al aire o desde el aire a un medio líquido.
Altura de aspiración
La altura de aspiración hace referencia a la presión (presión negativa) existente en el lado de aspiración de la bomba.
Altura geodésica
La altura geodésica hace referencia a la diferencia física real en altura entre el nivel del líquido en el pozo y el punto más elevado de la tubería de descarga o el nivel del agua a la salida.
Altura geométrica
En un sistema de bombeo, la altura geométrica es la altura física a la que debe bombearse el agua para alcanzar los puntos de consumo.
Aluminio
El aluminio puro es un metal ligero y blando con una densidad aproximadamente de una tercera parte respecto al acero. El aluminio puro tiene una alta conductividad eléctrica y térmica.
Anaeróbico
Las condiciones anaeróbicas durante el transporte y tratamiento de aguas residuales implican que para la descomposición de la materia orgánica no están presentes nitratos, sulfatos ni oxígeno.
Anóxico
Las condiciones anóxicas, al igual que las condiciones anaeróbicas, indican la ausencia de oxígeno puro. Sin embargo, en condiciones anóxicas pueden encontrarse presentes sustancias tales como nitratos o sulfatos.
ATEX
ATEX es la abreviatura de un término francés que se utiliza para hacer referencia a una atmósfera explosiva.
Aumento de presión directo
Cuando un grupo de presión se conecta directamente a la red de suministro, se denomina bombeo directo.
Aumento suave de la presión
La función 'Aumento suave de presión' garantiza, por ejemplo, un arranque suave de los sistemas que contienen tuberías vacías.