Enciclopedia

Mostrar 81 a 90 de 354 resultados
Carga de refrigerante
Carga de refrigerante es un término utilizado para indicar el tipo y masa de refrigerante utilizado en una planta de refrigeración para que funcione a las condiciones indicadas.
Carga refrigerante latente
La carga refrigerante latente es la medida de la cantidad de energía que se necesita para deshumidificar el aire contenido en un edificio, por ejemplo, con independencia de la humedad externa.
Caudal de descarga
El caudal de descarga es el caudal asumido por la unidad de descarga.
Caudal de estación seca
El caudal de estación seca hace referencia al caudal de aguas residuales que circula por un sistema de alcantarillado durante periodos de tiempo seco con una infiltración mínima.
Caudal del agua
Cuando se calcula el caudal de agua para un sistema de calefacción, la capacidad de calefacción requerida y la diferencia de temperaturas requerida para el medio resultan datos relevantes.
Caudal en clima húmedo
El caudal de clima húmedo es mayor que el caudal de clima seco debido a la contribución del caudal afluente y de las infiltraciones en el sistema de alcantarillado.
Cavitación
La cavitación se produce cuando la presión de un líquido a temperatura constante cae por debajo de su punto de presión de vapor saturado (o punto de ebullición).
CFC (Clorofluorocarbono)
Los refrigerantes CFC y HCFC resultan perjudiciales para la capa de ozono y favorecen el efecto invernadero.
Cierre back to back
Los cierres back to back describen dos cierres de eje montados espalda contra espalda que proporcionan un mayor nivel de seguridad y fiabilidad.
Cierre mecánico
En su forma más básica, los cierres combinan una parte giratoria con una parte fija.