Enciclopedia

Mostrar 1 a 10 de 20 resultados
Acero inoxidable 1407
El acero inoxidable es una aleación de acero que contiene cromo, lo que aumenta la resistencia a la corrosión del acero inoxidable. El cromo mínimo que contiene el acero inoxidable estandarizado es del 10,5%.
Adaptación
Si bien la mitigación significa trabajar para reducir los gases de efecto invernadero, la adaptación contrastes centrándose los esfuerzos en tratar de controlar el daño ambiental en lugar de tratar de reducirla.
Aeróbico
En los trabajos de tratamiento y transporte de aguas residuales, aeróbico significa que existe oxígeno y que se puede utilizar como agente de oxidación en la degradación de la materia orgánica.
Agua caliente
Se denomina agua caliente doméstica al agua caliente que se utiliza en los hogares para la ducha, lavados, etc.
Agua fría
El agua fría doméstica engloba el agua que se utiliza en los hogares para sanitarios, cocina, etc.
Agua salobre
BEl agua salobre es agua que tiene una mayor salinidad que el agua dulce, pero no tanto como el agua de mar.
Aguas pluviales
El término aguas pluviales describe al agua que se origina durante las precipitaciones meteorológicas.
Aguas residuales
Aguas residuales es una denominación frecuente para las aguas cuya calidad se haya visto afectada, de una u otra forma, por la influencia humana.
Aislamiento de la tubería
Las tuberías que transportan un fluido caliente se aíslan para minimizar las pérdidas de calor no intencionadas.
Alcantarillado
El sistema de alcantarillado está formado por una red de tuberías que recogen y transportan aguas pluviales y residuales a una planta de tratamiento de aguas residuales o a las aguas receptoras.