Enciclopedia

Mostrar 1 a 10 de 10 resultados
Factor de potencia
El factor de potencia es el ángulo de fase existente entre la tensión y la intensidad (cosφ).
Fatiga - corrosión
La fatiga - corrosión describe la situación en la que un metal se ve expuesto simultáneamente a corrosión y a fatiga mecánica.
Fieldbus
Un bus de campo es el camino a través del cual la información circula entre los componentes del sistema BMS para permitir el control y gestión de los sistemas de aire acondicionado, calefacción, iluminación, refrigeración, aguas residuales, etc.
Filtro adosado
Los filtros adosados son, en numerosas ocasiones, el único medio disponible para lograr la limpieza necesaria del sistema en los grandes sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Filtros
Los filtros están integrados en los sistemas de calefacción y refrigeración para filtrar impurezas del líquido circulante.
Fluoroelastómeros
Los fluoroelastómeros (FKM) son uno de los distintos tipos de goma utilizados como material de empaquetadura en cierres de eje para evitar la fuga del medio bombeado.
Fuerzas del cierre mecánico
Fuerzas del cierre mecánico
Función de parada
La función de parada permite detener la última bomba de aumento de presión que se encuentre en funcionamiento, si no existe consumo o es muy pequeño.
Funcionamiento de emergencia
Los sistemas de aumento de presión Hydro MPC y los sistemas Control MPC en aplicaciones de incremento de presión, incorporan un modo de funcionamiento de emergencia diseñado para sistemas importantes cuyo funcionamiento no se puede interrumpir.
Funcionamiento de velocidad controlada
El control de la velocidad por medio de un convertidor de frecuencia es sin duda el modo más eficaz de ajustar el rendimiento de una bomba de aumento de presión cuando se requiere caudal variable. El método de control de velocidad proporciona una nueva curva Q/H a una altura y caudal reducidos.