Enciclopedia

Mostrar 1 a 10 de 22 resultados
Gases de efecto invernadero (GEI) (GHG)
GEI es la abreviatura de Gases de Efecto Invernadero que son los diferentes gases que contribuyen al efecto invernadero (calentamiento global).
GENIbus
GENIbus es un protocolo abierto de comunicación de datos desarrollado y mantenido por Grundfos. Se usa para conectar bombas de la marca Grundfos a los controladores de bomba o mediante puertas de enlace a equipos de control y monitorización en Sistemas de Gestión de Edificios y sistemas SCADA.
Golpe de ariete
Fuerza destructiva que procede de la incompresibilidad del agua.
Golpes de ariete
Los golpes de ariete pueden provocar la rotura de las tuberías o inducir daños en los equipos, si son lo suficientemente severos
Goma
La goma se utiliza como parte de los cierres de los ejes para evitar que el medio bombeado salga fuera de la bomba.
Goma de nitrilo
La goma de nitrilo puede funcionar hasta los 100 °C. Grundfos lo utiliza en sus cierres de ejes ya que presenta una elevada resistencia al aceite y al combustible.
Goma etileno-propileno
La goma etileno-propileno es uno de los tipos de goma utilizados como material de empaquetadura en cierres de eje para evitar la fuga del medio bombeado.
Gomas de silicona
La goma es un polímero flexible de cadena larga que se puede estirar con facilidad varias veces con respecto a su longitud inicial y que rápidamente recupera sus dimensiones originales.
Grado de protección
El grado de protección indica el grado en el que una carcasa eléctrica, tal como un motor, se encuentra protegida contra la entrada de objetos sólidos y de agua.
Grado-día
El grado-día es la medida de la cantidad de frío (o calor) en un determinado periodo de tiempo y, como consecuencia, la cantidad de energía que se necesita para calentar (o enfriar) un edificio.