Enciclopedia

Mostrar 1 a 10 de 18 resultados
Tanque de membrana
Los Tanques de Diafragma son tanques presurizados donde el agua y el aire están separados por una membrana flexible permitiendo que el agua se expanda y absorba los picos de presión.
Tanque de presión
Los tanques de presión se incluyen en los sistemas de bombeo con el fin de asegurar el suministro de agua del sistema en caso de que el agua procedente de la red de suministro sea insuficiente.
Techos refrigerantes
Los techos refrigerantes con transporte de agua se pueden utilizar como suplemento en los casos en los que los sistemas de regulación de temperatura por aire frío resulten insuficientes.
Temperatura
La unidad principal de temperatura es el grado Celsius. Sin embargo, la temperatura también se puede especificar en otras unidades, tales como Fahrenheit [°F] y Kelvin [K]
Temperatura de condensación
La temperatura de condensación es la temperatura a la que un medio de refrigeración cambia de fase gaseosa a líquida.
Temperatura de retorno
La temperatura de retorno describe la temperatura del agua que retorna en un sistema de calefacción.
Temperatura del caudal
La temperatura del caudal hace referencia a la temperatura que tiene el agua dentro de la tubería de suministro (caudal) de un sistema de calefacción o en un elemento independiente de un sistema de calefacción.
Temperatura interior
Para definir adecuadamente la capacidad de un sistema de calefacción y ventilación, se deberán tener en cuenta los requisitos de climatización del interior.
Termistores PTC
Los termistores son resistores que reaccionan ante los cambios de temperatura.
Termostato
Un termostato es un dispositivo que permite regular la temperatura de un sistema de tal forma que ésta se mantenga cerca de una temperatura de referencia deseada.