Refrigerador de aire

La función de un refrigerador de aire es similar a la de un evaporador con la diferencia del tipo de refrigerante que utiliza. Un enfriador de aire es un intercambiador de calor empleado para enfriar y / o deshumidificar el aire.

La salmuera (agua con glicol) se utiliza típicamente como refrigerante en enfriadores de aire o también como refrigerante secundario. Un enfriador de aire puede ser de cobre o, por ejemplo, tener la forma de un tubo de acero sobre el que se montan las aletas de aluminio. El refrigerante que fluye a través del intercambiador de calor enfría las aletas de aluminio, donde el calor se intercambia entre el refrigerante y el aire. El aire que ha de ser enfriado / deshumidificado es forzado sobre las aletas de aluminio por un ventilador. Estos dispositivos se utilizan para el aire acondicionado en edificios, procesos industriales de enfriamiento de aire, etc.


    Facebook Twitter LinkedIn