Unidad de Tratamiento de Aire (UTA)

Una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) se utiliza para acondicionar y hacer circular el aire como parte de un sistema de calefacción, ventilación y sistema de aire acondicionado.

La función básica de una UTA es tomar aire del exterior, acondicionarlo y suministrar aire fresco a un edificio. Todo el aire de escape se descarga, lo que asegura una calidad aceptable del aire en interiores. Dependiendo de la temperatura requerida del aire acondicionado, el aire fresco o bien se calienta mediante una unidad de recuperación o bobina de calentamiento, o se enfría por un serpentín de refrigeración.

En los edificios, donde los requisitos higiénicos para la calidad del aire son menores, parte del aire de las habitaciones se puede recircular por una cámara de mezcla y, en consecuencia, conseguimos un ahorro significativo de energía. Una cámara de mezcla tiene amortiguadores para controlar la relación entre el retorno, el aire exterior y el escape.

La UTA es una gran caja de metal que contiene ventiladores separados para el suministro y el escape, bobina de calentamiento, un serpentín de enfriamiento, calefacción / refrigeración, sistema de recuperación, bastidores de filtro de aire o cámaras, atenuadores de sonido, cámara de mezcla y los amortiguadores. Se conecta a una red de conductos que distribuye el aire acondicionado a través de la construcción y lo devuelve a la UTA.

Para ahorrar energía y aumentar la capacidad de la UTA, normalmente se coloca un intercambiador y recuperador de frío/calor.

Una UTA diseñada para exteriores normalmente para techos, también se conoce como una Unidad de Techo (UTR).


    Facebook Twitter LinkedIn