Cierre back to back

Los cierres back to back describen dos cierres de eje montados espalda contra espalda que proporcionan un mayor nivel de seguridad y fiabilidad.

Este término se utiliza normalmente en ingeniería de sellado para describir una disposición con dos cierres de ejes montados espalda contra espalda.

Este tipo de sellado resulta adecuado para líquidos tóxicos, explosivos y venenosos, cuando no es aceptable que se produzca una fuga del medio bombeado a la atmósfera.

Entre los dos cierres existe un fluido barrera presurizado. La presión del fluido barrera es mayor que la presión de la bomba. Esto implica que cualquier fuga pasará desde el fluido barrera al líquido bombeado. La presión del fluido barrera debe ser como mínimo de 2 bares o un 10 % superior a la presión de la bomba. Como el fluido barrera tiene una mayor presión, también sirve como lubricante en todas las caras del cierre.

La disposición del cierre back to back resulta particularmente adecuada para medios abrasivos y/o viscosos. Este tipo de cierre impide que el medio bombeado se introduzca por la holgura del cierre y, como consecuencia, impide un desgaste excesivo.


    Facebook Twitter LinkedIn