BACnet

BACnet es un protocolo de comunicación para Automatización de Edificios y para Control de Comunicaciones. Se trata de una tecnología estandarizada para automatización en edificación y soporta una gran variedad de estándares específicos de comunicaciones, lo que lo hace ideal para utilizarlo para automatizar a todos los niveles.

La tecnología BACnet es un estándar internacional de comunicación de datos usada en automatización de edificios y sistemas de gestión de edificios (BMS) en todo el mundo.

Tecnología abierta
BACnet es una tecnología abierta, lo que significa que cualquier fabricante puede usar este protocolo para transferir los datos de los dispositivos conectados como pueden ser bombas, válvulas, calderas, enfriadoras, sensores, etc.

Siendo diseñado específicamente para automatización de edificios, BACnet tiene una ventaja en esta área específica sobre los demás buses disponibles. Al mismo tiempo, es muy escalable por lo que es adecuado tanto para sistemas de comunicaciones pequeños como para grandes.

Mantenimiento
El operario o el responsable de mantenimiento puede controlar en remoto los dispositivos conectados, incluyendo el arranque y la parada, cambio de modo de funcionamiento y la configuración. Pero los dispositivos BACnet también ofrecen una gran variedad de servicios como transferencia de datos, calendarización, seguimiento, alarmas, etc.

Y el estado de los mensajes, alarmas, horas de funcionamiento, consumo energético, etc. De los dispositivos conectados permite al jefe de mantenimiento optimizar el funcionamiento del edificio continuamente.

Aplicaciones:
BACnet se usa principalmente en las siguientes aplicaciones para edificación:

  • Calefacción, Refrigeración, Aire acondicionado (HVAC)
  • Control de iluminación
  • Sistemas de seguridad y alarmas de incendios
  • Control de ascensores
  • Control de las bombas
  • Control de acceso al edificio
  • Control y gestión del suministro energético

Compatibilidad
El estándar BACnet soporta varios tipos de soportes físicos que son la base de una conexión. Esto hace que se pueda utilizar tanto para alta velocidad (coste alto del cableado), como para velocidad moderada (cableado de bajo coste).


    Facebook Twitter LinkedIn