Compresor

Un compresor es el corazón de un sistema de refrigeración. Aumenta la presión de un gas mediante la reducción de su volumen.

Un compresor es una máquina utilizada en los sistemas de refrigeración, entre otras aplicaciones. Todos los compresores funcionan bajo el mismo principio, según el cual se introduce un medio compresible (gas o aire) a baja presión en el compresor. El compresor disminuye el tamaño de dicho medio, disminuyendo su volumen y aumentando la presión.

Al controlar la presión de un gas, también se puede controlar la temperatura a la cual se condensa dicho gas. Por ejemplo, este proceso puede resultar muy útil en los sistemas de refrigeración.

Existen numerosos tipos de compresores, pero todos ellos comparten el mismo principio básico de comprimir un gas o el aire. Algunos de los compresores más utilizados en los sistemas de refrigeración son los compresores alternativos, compresores de tornillo, compresores de espiral y compresores radiales.

El diagrama adjunto de un sistema de refrigeración muestra la ubicación del compresor.


    Facebook Twitter LinkedIn