Perfil de consumo

El perfil de consumo muestra la relación que existe entre la hora del día y el caudal de agua. Este parámetro resulta importante en relación con los sistemas de aumento de presión del agua.

El perfil de consumo muestra la relación que existe entre la hora del día y el caudal de agua.

Los perfiles de consumo varían mucho entre sí, dependiendo de la aplicación y de los tipos de instalación.

Ejemplo:

En un hotel, la demanda de agua fluctúa en gran medida en función de la hora del día. La demanda es mayor por la mañana, en gran medida porque es la hora en que los clientes se duchan, y cuando comienzan todas las demás actividades, incluyendo limpieza, cocina y lavado.

La demanda vuelve a subir cerca de la hora de la cena. En la figura se muestra un típico perfil de consumo para el caso de un hotel.

El perfil de consumo es una información de gran importancia en el proceso de selección. Influye en gran medida en la elección del tipo de sistema de aumento de presión y en el número de bombas que sean necesarias.

Se puede desarrollar un perfil de carga en base a esta información. A partir de aquí, podemos ver cuántas horas por día se necesita un determinado caudal.


    Facebook Twitter LinkedIn