Superficie de refrigeración

Las superficies de refrigeración se utilizan para refrigerar el aire exterior antes de su inyección en el edificio. Las superficies de refrigeración pueden ser una parte integral de una AHU o se pueden introducir directamente en un conducto de inyección de aire.

Las superficies de refrigeración pueden ser una parte integral de una AHU o se pueden introducir directamente en un conducto de inyección de aire. Las superficies de refrigeración se utilizan para refrigerar el aire exterior antes de su inyección en el edificio. La temperatura de inyección se adapta para satisfacer las necesidades de refrigeración reales del edificio.

La inyección de aire a una temperatura inadecuada puede provocar un clima interior pobre debido a las corrientes de aire, "puntos fríos", etc. Las superficies de refrigeración están formadas por un cierto número de tuberías paralelas con laminillas. Las laminillas están montadas en varias filas, perpendiculares al caudal de aire.

Existen diferentes tipos de superficies de refrigeración:

  • Superficies de refrigeración basadas en agua
  • Superficies de refrigeración basadas en salmuera
  • Superficies de refrigeración basadas en freón

    Facebook Twitter LinkedIn