COSP (Coeficiente de rendimiento del sistema)

El COSP de una bomba de calor está basado en el calor total extraído (también conocido como Q) en relación con la energía suministrada a la bomba de calor (también conocida como W).

El coeficiente de rendimiento del sistema (COSP) es un término utilizado para describir la eficiencia de una bomba de calor. El COSP de una bomba de calor está basado en el calor total extraído (también conocido como Q) en relación con la energía suministrada a la bomba de calor (también conocida como W). A diferencia del COP, el COSP es una descripción de la energía total (eléctrica) utilizada por una bomba de calor en relación con el trabajo total realizado (refrigeración o calefacción) por la bomba.

Por tanto, el COSP se puede definir como la potencia eléctrica en kW utilizada para producir un 1 kW de refrigeración.

De esta forma, se puede calcular el COSP utilizando la fórmula mostrada a la derecha. El COSP se expresa como un cociente.

Para poder calcular el valor de COSP los valores de Q y W deben tener las mismas unidades.


    Facebook Twitter LinkedIn