Tanque de membrana

Los tanques de membrana son tanques presurizados donde el agua y el aire están separados por una membrana flexible permitiendo que el agua se expanda y absorba los picos de presión.

En aplicaciones de aumento de presión, los tanques de membrana pueden usarse tanto en el colector de aspiración como en el de descarga. Conectado al colector de aspiración, el tanque contrarresta las fluctuaciones de la presión de entrada.

Presión en periodos de baja demanda

Los tanques de diafragma se usan comúnmente en los colectores de descarga para presurizar el sistema en situaciones de baja demanda donde el grupo de presión podría fallar. Disminuye el tiempo de funcionamiento de grupos de presión, hacienda que el sistema sea más eficiente en términos de energía.

Elimina el golpe de ariete
Dado que el diafragma es flexible, es capaz de adaptarse a los cambios de presión, contrarrestando así los golpes de ariete.

Usar tanques de diafragma si…
Los grupos de presión tienen función de parada. En aplicaciones de suministro de agua, la elasticidad de las tuberías suelen tener la capacidad suficiente y hace que el tanque de membrana resulte superfluo.

En áreas donde la presión fluctuaI, los tanques de membrana se instalan en el colector de aspiración para reducir los daños provocados por los picos de presión.


    Facebook Twitter LinkedIn