Instalación seca

En una instalación seca, las bombas no están sumergidas en el líquido bombeado, sino que están instaladas cerca del sumidero.

En una instalación seca, las bombas no están sumergidas en el líquido bombeado, sino que están instaladas cerca del sumidero.

En las instalaciones secas, las bombas se pueden instalar de forma horizontal o vertical. Las ventajas comunes de una instalación horizontal son:

  • canalizaciones simplificadas con menos codos
  • un caudal de aspiración más homogéneo hacia el impulsor, y
  • una posición más baja de la bomba

El motor de una bomba instalada en seco requiere algún tipo de refrigeración. Esta refrigeración puede ser una camisa de refrigeración que permita la circulación alrededor de la carcasa del motor de un líquido externo o del líquido bombeado. En las bombas SE1/SEV de Grundfos, la carcasa del motor está hecha de aluminio sólido y, por tanto, no requiere una refrigeración especial en una instalación seca.

La tendencia actual es instalar bombas en seco más que realizar instalaciones de bombas sumergidas. Esta preferencia se debe principalmente al entorno de trabajo existente durante las tareas de reparación de las bombas.


    Facebook Twitter LinkedIn