Goma etileno-propileno

La goma etileno-propileno es uno de los tipos de goma utilizados como material de empaquetadura en cierres de eje para evitar la fuga del medio bombeado.

El tipo de goma utilizado como material de empaquetadura depende del medio y de la presión existentes en el sistema. El etileno-propileno tiene una excelente resistencia al agua y conserva esta propiedad hasta llegar a temperaturas comprendidas en el rango 120-140°C. El etileno-propileno presenta una buena resistencia a los ácidos, álcalis fuertes y fluidos altamente polares, tales como el metanol y la acetona. Sin embargo, tiene muy mala resistencia al aceite mineral y al combustible.


    Facebook Twitter LinkedIn