Temperatura del caudal

La temperatura del caudal hace referencia a la temperatura que tiene el agua dentro de la tubería de suministro (caudal) de un sistema de calefacción o en un elemento independiente de un sistema de calefacción. Si el sistema de calefacción se encuentra conectado directamente al sistema de calefacción urbana, será el proveedor de este servicio el que fije la temperatura del caudal.

La temperatura del caudal hace referencia a la temperatura que tiene el agua dentro de la tubería de suministro (caudal) de un sistema de calefacción o en un elemento independiente de un sistema de calefacción. Si el sistema de calefacción se encuentra conectado directamente al sistema de calefacción urbana, será el proveedor de este servicio el que fije la temperatura del caudal.
En un sistema de calefacción indirecta, el agua se mezcla o se envía a través de un intercambiador de calor antes de su distribución a través del sistema de tuberías, es decir, la temperatura del suministro se regula, por ejemplo, en función de la temperatura exterior. El control automático se ajusta de acuerdo con una curva de calefacción definida que coincide con las especificaciones del sistema. Sin embargo, la temperatura del caudal del sistema de calefacción no puede exceder la temperatura del agua que circula por el sistema de calefacción urbana.

Cuando se seleccione la temperatura de suministro para un sistema de calefacción de un edificio, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  • Mantener una temperatura confortable
  • Limitar el consumo energético utilizado para la calefacción
  • Alcanzar la menor temperatura de retorno posible para la calefacción urbana

    Facebook Twitter LinkedIn