Sistema indirecto

Un sistema indirecto es un sistema de calefacción donde los emisores de calor no están en conexión directa con una caldera o un sistema de calefacción urbana. La separación tiene lugar colocando un intercambiador de calor en el sistema de calefacción.

Ciertos elementos del sistema de calefacción pueden ser directos mientras que otros serán indirectos, dependiendo de la empresa de servicios. La caldera o la parte de calefacción urbana del intercambiador recibe el nombre de sistema primario. El consumidor o el lado del emisor de calor recibe el nombre de sistema secundario.

Al introducir el intercambiador se permite minimizar cualquier daño provocado por fugas en el sistema de calefacción urbana. También evita la aparición de dificultades que puedan surgir por las variaciones de presión en el sistema de calefacción urbana.

Entre las desventajas se incluyen las pérdidas operativas, una menor temperatura del caudal y unas temperaturas de retorno periódicas excesivamente elevadas.


    Facebook Twitter LinkedIn