Costes iniciales (Cic)

En el cálculo del coste de la vida útil, el coste inicial de un sistema de bombeo cubre todos los equipos y accesorios necesarios para manejar el sistema.

Los costes iniciales incluyen la compra de:

  • Bombas
  • Convertidores de frecuencia
  • Paneles de control
  • Transmisores

Los costes iniciales pueden disimular el coste real de una instalación a lo largo de su vida útil. Existen ciertas compensaciones que se deben contemplar en este contexto. Por ejemplo, un sistema de bombeo con velocidad controlada puede utilizar bastante menos energía en comparación con un sistema de velocidad constante más barato. A lo largo de su vida útil, la energía ahorrada puede más que compensar un coste inicial más elevado. El gráfico compara el coste inicial de un sistema de bombeo de velocidad constante (sistema 1) con un sistema de bombeo de velocidad controlada (sistema 2). El coste inicial más elevado de una bomba de velocidad controlada suele verse compensado por unos costes de funcionamiento menores.


    Facebook Twitter LinkedIn