Carga refrigerante latente

La carga refrigerante latente es la medida de la cantidad de energía que se necesita para deshumidificar el aire contenido en un edificio, por ejemplo, con independencia de la humedad externa. Hay que tener en cuenta la carga de refrigeración cuando se diseñe un sistema de refrigeración.

La carga refrigerante latente hace referencia a la temperatura de bulbo húmedo. Especifica la capacidad de refrigeración que necesita un sistema de refrigeración para poder deshumidificar un edificio hasta un nivel deseado de humedad, incluso cuando se calculan factores externos que creen humedad.

Entre los factores que influyen en la humedad se incluyen:

  • Las personas
  • Las distintas formas de los equipos
  • Aire externo que entra a través de las puertas, ventanas, etc.

    Facebook Twitter LinkedIn