MAGdrive

Se utilizan imanes para arrastrar el eje y los impulsores en este grupo de productos pertenecientes a la familia de productos CR. No existe una conexión física entre la bomba y el motor, lo que permite su sellado hermético contra fugas.

MAGdrive es un grupo de productos perteneciente a la familia de productos CR en la que no existe conexión física entre la bomba y el motor.

Este sistema ha aumentado la popularidad de las bombas impulsadas magnéticamente a la hora de transferir líquidos tóxicos y agresivos. Como se muestra en la figura, las bombas con arrastre magnético constan de dos grupos de imanes; un imán interior y un imán exterior. Estos dos grupos pueden estar separados por un material no magnetizable. Éste puede servir como una barrera herméticamente sellada entre el líquido y el entorno. Como muestra la figura inferior, el imán exterior está conectado con el arrastre de la bomba y el imán interior está conectado al eje de la bomba. De este modo, el par de arrastre de la bomba se trasmite al eje de la bomba. El líquido bombeado sirve como lubricante para los cojinetes de la bomba.


    Facebook Twitter LinkedIn