Sistema monotubo

Existen dos categorías básicas de sistemas de tubería: sistemas monotubo y sistemas bitubo.En los sistemas de calefacción de tubería única todos los radiadores están conectados a la misma tubería, que actúa como tubería de entrada y de retorno del flujo. Esto significa que la temperatura va disminuyendo a lo largo de la tubería. Por este motivo, los radiadores situados a lo largo de la tubería deben ir aumentando de tamaño para poder proporcionar la misma potencia calorífica.

Sistema monotubo con distribución vertical
El agua se distribuye por encima de la tubería hodrizontal de distribución. Solo es necesario una salida de aire en la parte superior.

Dado que sólo hay una tubería para los radiadores, el sistema es visualmente más aceptable. Esto es una ventaja en un sistema donde los tubos están expuestos.

Sistema monotubo con distribución horizontal
Un sistema de un solo tubo donde se canaliza el agua horizontalmente, es preferible en situaciones en las que es deseable tener una tubería a través de las habitaciones.

Este sistema es más difícil purgar, por lo que todos los radiadores necesitan tener un tornillo de purga de aire.


    Facebook Twitter LinkedIn