Bomba Piloto

Bomba de tamaño reducido utilizada como suplementaria en aplicaciones de aumento de presión. Su propósito es bombear en periodos de bajo consumo y así reducir el consumo energético del grupo de presión.

Una bomba piloto se hace cargo de la operación de las bombas principales cuando el consumo es tan pequeño que las funciones de parada de las bombas principales están activadas. La bomba tiene menos capacidad para proporcionar caudal que las demás, pero es suficiente para suministrar alta presión y asegurar que la presión en periodos de bajo consumo no disminuye del valor del punto de ajuste de sistema.

Optimización de la energía
Una bomba piloto se utiliza habitualmente para optimizar el consumo energético de un grupo de presión. Si la aplicación tiene un perfil de consumo periodos con bajos valores de caudal, resulta más económico disponer de una bomba más pequeña que arrancar y parar las bombas principales.

Solución compacta
Una bomba piloto también tiene el beneficio de la reducción del tanque de diafragma necesitado, estando el tanque de diafragma después de la bomba piloto y así reduciendo la huella del sistema así como el volumen de agua a almacenar.

Cuando usar bombas piloto
Las bombas piloto, tal y como se ha mencionado, suelen usarse en aplicaciones de aumento de presión donde el perfil de consumo tiene largos periodos de bajo consume, como por ejemplo en edificios residenciales donde el caudal en periodos nocturnos es muy bajo.

La necesidad de una bomba piloto tiene que ser evaluada para cada aplicación en particular. Típicamente debe considerarse cuando las bombas principales superan los 5.5kW, pero también depende de cómo trabajan las bombas principales en periodos de bajo consumo.


    Facebook Twitter LinkedIn