Presión

La presión se utiliza para hacer circular un líquido en un sistema de calefacción o refrigeración y se induce por medio de bombas.

La presión existente en un sistema es positiva en relación a la presión atmosférica. La presión se utiliza para hacer circular un líquido en un sistema de calefacción o refrigeración. La presión se aumenta por medio de bombas. La presión existente en un sistema es positiva en relación a la presión atmosférica. La presión dispone de numerosas unidades de medida, aunque las que se utilizan con mayor frecuencia son:

Pa, kPA, bar y mVC.
Las relaciones entre las distintas unidades son:

Bar y kPa 1 bar = 100.000 Pa = 100 kPa.

Otras unidades son lbf/in² = psi (libras por pulgada cuadrada) y mm de la columna de mercurio (mmHG). Estas unidades se especifican como:

1 psi = 6895 Pa 1 mmHG = 133 Pa

mVC
La unidad mVC (metros de la columna de agua) depende de la aceleración gravitacional o g, que varía en función de la distancia al ecuador.

Cuando se utiliza mVC, se suele emplear el valor aproximado 1 mVC = 10 kPa que supone una aceleración gravitacional de 10 m/s².


    Facebook Twitter LinkedIn