Temperatura de retorno

La temperatura de retorno describe la temperatura del agua que retorna en un sistema de calefacción. Este término se utiliza tanto para subcomponentes como para un sistema de calefacción completo.

En un sistema de calefacción que se encuentre conectado a un sistema de calefacción urbana, suele ser el proveedor de la calefacción urbana el que especifica los requisitos que están relacionados con la temperatura máxima de retorno.

Los limitadores termostáticos de temperatura de retorno se utilizan para regular las aplicaciones tales como las pequeñas instalaciones de calefacción por suelo radiante, radiadores y depósitos de agua caliente. En primer lugar, el agua se deberá enfriar a un valor preajustado antes de abrir una válvula, permitiéndole fluir. Si, por ejemplo, se utiliza un limitador termostático de temperatura de retorno en un sistema de calefacción bajo el suelo, no regulará la temperatura de la sala ni la producción de calor. Sólo regulará la temperatura de retorno. Este hecho puede conducir a temperaturas de la sala incómodamente elevadas y a unos consumos de energía más elevados.


    Facebook Twitter LinkedIn