Goma

La goma se utiliza como parte de los cierres de los ejes para evitar que el medio bombeado salga fuera de la bomba.

Para asegurar que el medio bombeado no sale de las bombas, se utilizan cierres del eje de goma (entre otros materiales) como materiales de sellado. Se utilizan diferentes tipos de goma, dependiendo de las condiciones de presión y del medio.

El término goma incluye tanto la goma natural como sintética. La goma es un polímero flexible de cadena larga que puede ser estirado varias veces con respecto a su longitud inicial y que retorna rápidamente a sus dimensiones originales cuando se deja de ejercer la fuerza. La goma es un material reticulado (vulcanizado), pero presenta una baja densidad de retícula. Los enlaces cruzados (retícula) son la clave de las propiedades elásticas o gomosas de estos materiales. La elasticidad proporciona resiliencia en las aplicaciones de sellado a temperaturas que alcanzan hasta los 100 °C.


    Facebook Twitter LinkedIn