Fuerzas del cierre mecánico

Las piezas del cierre contenidas en el interior de la bomba están sometidas a una fuerza axial ejercida por la presión del líquido bombeado.

¿Qué fuerzas actúan sobre el cierre?
Las piezas del cierre contenidas en el interior de la bomba están sometidas a una fuerza axial ejercida por la presión del líquido bombeado. Si la diferencia de presiones existente entre el medio bombeado y la atmósfera está por encima de 20 bares, la fuerza de cierre se hace tan grande que impide la formación de una adecuada película de lubricación hidrodinámica. El resultado es que las caras del cierre comienzan a desgastarse.

Reducción de las fuerzas
El hecho de reducir el área de la presión hidráulica afectará automáticamente a la fuerza axial sobre el cierre. Como consecuencia, se reduce la fuerza hidráulica ejercida sobre las caras del cierre principal, así como la fuerza de cierre.

La presión de la bomba que actúa sobre el área Ah provoca que sobre el cierre se ejerza una fuerza. El área Ah del cierre del eje mecánico no equilibrado es mayor que el área As, y la relación de compensación k es mayor que 1. El área Ah puede disminuir por la reducción del diámetro del cierre.

En la gama de altas presiones del medio bombeado, o a elevada velocidad, se utiliza el cierre equilibrado del eje mecánico. La presión de contacto ejercida sobre el área de la cara deslizante puede ser menor que la presión del medio bombeado. Con frecuencia, se elige una relación de compensación de 0,8.


    Facebook Twitter LinkedIn