Capacidad calorífica específica

La capacidad de calor específica de un material o líquido es el término que se utiliza para describir la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 kg de material/líquido en 1 K.

El término técnico que se utiliza para referirse a la capacidad de calor específica, también conocido como calor específico, es cp y se mide en kJ/kg K.

La capacidad de calor específica depende de la temperatura del medio. La capacidad de calor específica del agua utilizada en un sistema de calefacción a una temperatura comprendida entre 20–90 oC vale cerca de 4,2 kJ/kg K.


    Facebook Twitter LinkedIn