Función de parada

La función de parada permite detener la última bomba de aumento de presión que se encuentre en funcionamiento, si no existe consumo o es muy pequeño.

La función de parada es una de las funciones más importantes cuando se trata de aumentar la presión.

La función de parada permite detener la última bomba que se encuentre en funcionamiento, si no existe consumo o es muy pequeño. La función de parada se activará cuando la última bomba en funcionamiento entre en control de apagado/encendido debido a un caudal bajo, tal y como se muestra en la ilustración.

Nota: Todos los sistemas de aumento de presión Hydro de Grundfos se suministran (de fábrica) con la función de parada activada. Se trata de una función estándar.

Los sistemas MPC de control y de aumento de presión Hydro MPC de Grundfos para aplicaciones de aumento de presión incorporan una función avanzada de parada. Le permitirá elegir entre cuatro modos de parada:

  • Modo de ahorro energético (preconfigurado en fábrica)
  • Caudal medio
  • Nivel de confort máximo
  • Ajuste personalizado.

Ventajas:

  • Consumo energético optimizado; las bombas se detienen cuando no sean necesarias)
  • Prevención del calentamiento del líquido bombeado; no existe crecimiento de bacterias ni de gérmenes
  • Prevención del calentamiento del cierre del eje; vida más larga del cierre del eje.


    Facebook Twitter LinkedIn