Sobrecalentamiento

Sobrecalentamiento es una palabra técnica utilizada para designar a un refrigerante en fase gaseosa que se encuentra a una temperatura superior a la correspondiente temperatura de evaporación en relación a la presión existente.

Sobrecalentamiento es una palabra técnica utilizada para designar a un refrigerante en fase gaseosa que se encuentra a una temperatura superior a la correspondiente temperatura de evaporación en relación a la presión existente.

En una central de refrigeración, el sobrecalentamiento puede tener lugar en el evaporador y en la línea de descarga desde el compresor.

Todos los refrigerantes pueden encontrarse en tres posibles fases: líquida, de evaporación y gaseosa, como el agua a la presión de 1 bar: líquido por debajo de 100 °C, en fase de evaporación a 100°C y gaseosa (vapor) por encima de 100 °C.

La temperatura de ebullición de cualquier refrigerante depende de la presión, de tal forma que para cada presión existe una determinada temperatura de ebullición. Por ejemplo, el amoniaco R717 a 2,9 bares hierve a -10°C, mientras que a 11,7 bares hierve a 30 °C. El amoniaco a 11,7 bares estará sobrecalentado a 35 °C, temperatura que se encuentra 5 °C por encima de la temperatura de ebullición de 30°C a dicha presión.

En el compresor, el refrigerante se sobrecalienta absorbiendo la entrada de energía necesaria para comprimir el refrigerante desde la presión de aspiración a la presión de descarga.

En un evaporador, la evaporación del refrigerante a una temperatura determinada provoca que el refrigerante se sobrecaliente a una temperatura cercana a la del medio refrigerado.

El sobrecalentamiento en el evaporador en la planta de refrigeración con expansión directa resulta necesario para evitar que el líquido llegue al compresor. Este hecho provocaría averías.


    Facebook Twitter LinkedIn