Modo de control de temperatura

El modo de control de temperatura se utiliza en los sistemas de circulación que carecen de válvulas de control para generar un caudal variable, y en sistemas en los que resulta importante mantener constante la temperatura.

El modo de control de temperatura se utiliza en los sistemas de circulación que carecen de válvulas de control para generar un caudal variable, y en sistemas en los que resulta importante mantener constante la temperatura, por ejemplo:

  • Sistema de calefacción de tubería única
  • Derivaciones de la caldera
  • Sistemas de calefacción con válvulas de 3 vías
  • Sistema de aire acondicionado con válvulas de 3 vías
  • Circulación de agua caliente sanitaria

    Facebook Twitter LinkedIn