Termostato

Un termostato es un dispositivo que permite regular la temperatura de un sistema de tal forma que ésta se mantenga cerca de una temperatura de referencia deseada.

El termostato realiza esta función controlando el caudal (con frecuencia, el caudal de agua) que entra o sale del sistema. Es decir, el termostato controla la salida de los dispositivos de calefacción o refrigeración que se necesita para mantener la temperatura adecuada. Los termostatos se pueden construir de diferentes formas y utilizan una amplia variedad de sensores para medir la temperatura.

Entre los sensores más frecuentes se incluyen:

  • Fuelles sellados rellenos con gas
  • Sensores mecánicos bimetálicos
  • Bolitas de cera expansivas
  • Sensores electrónicos

    Facebook Twitter LinkedIn