Enciclopedia

Mostrar 11 a 20 de 22 resultados
Greenwashing
Greenwashing significa hacer parecer que un producto es más respetuoso con el medio ambiente de lo que realmente es.
Grietas de corrosión por tensión
La corrosión metálica implica la pérdida de metal en un punto de la superficie expuesta. La corrosión se produce de varias formas, que van desde ataques uniformes sobre toda la superficie hasta ataques locales agudos.
Grundfos CU351 - Unidad de control
La CU 351 es una unidad de control flexible para controlar y hacer un seguimiento de hasta seis bombas idénticas + una bomba piloto.
Grundfos DP – Bombas de drenaje
Las bombas DP de Grundfos están diseñadas para bombear agua de drenaje y agua subterránea desde instalaciones en viviendas, granjas, pequeñas industrias, etc. o de su entorno.
Grundfos EF – Bombas para efluentes
Las bombas EF de Grundfos están diseñadas para bombear aguas residuales sin residuos de los inodoros de viviendas.
Grundfos HS - Bombas horizontales de cámara partida
La bomba de cámara partida horizontal HS-5 de Grundfos es una bomba de una sola etapa no autocebante de espiral centrífuga con aspiración radial y puerto de descarga radial.
Grundfos IO 351 A y IO 351 B
IO 351 es un módulo para el intercambio de señales digitales y analógicas entre la CU 351 y el sistema eléctrico restante mediante GENIbus.
Grundfos Remote Management
Grundfos Remote Management es una forma directa y económica de monitorizar y gestionar las instalaciones de bombeo de los edificios comerciales
Grupo de presión
Un grupo de presión está diseñado para aumentar la presión en un sistema hidráulico para proporcionar suficiente caudal y presión a los consumidores.
Grupo de presión Grundfos Hydro Solo-S
El grupo de presión Hydro Solo-S de Grundfos es una unidad combinada que consta de una bomba CR de Grundfos equipada con una válvula de aislamiento, tubería de descarga, presostato, manómetro y depósito de diafragma