Válvula de regulación de la diferencia de presiones

Cuando se desea una diferencia de presiones constante en el sistema se integran reguladores de la presión diferencial.

Cuando se desea una diferencia de presiones constante en el sistema, se integran reguladores de la presión diferencial. Con frecuencia se instalan en el punto de conexión entre un sistema de calefacción urbana y un edificio consumidor. Esta forma de proceder garantiza que existe una presión diferencial constante disponible para el sistema de calefacción del edificio.

Este sistema protege la instalación del edificio contra variaciones de la diferencia de presiones que se produzcan en la red de distribución de la calefacción urbana y, de esta forma, permite efectuar un dimensionamiento fiable del sistema de calefacción.

También se pueden montar reguladores de presión diferencial para crear una diferencia de presiones constante a través de las válvulas de regulación. De esta forma, se puede lograr una autoridad de la válvula del 100 % para la válvula reguladora, ya que será independiente de las relaciones de presión existentes en el resto del sistema. Este método garantiza una regulación óptima de la unidad que depende de la válvula. Un ejemplo de una unidad de este tipo es el bucle mixto.