Recalentador de aspiración

El propósito del recalentador de aspiración en un sistema de refrigeración es proteger al compresor de las gotas de líquido y aumentar la sección de evaporación del evaporador.

En una planta de refrigeración con expansión directa, el refrigerante evaporado vuelve al compresor a través de la línea de aspiración. Con frecuencia, en la línea de aspiración se inserta un recalentador de aspiración.

El propósito del recalentador de aspiración es proteger al compresor de las gotas de líquido y aumentar la sección de evaporación del evaporador.

La parte superior de un evaporador consta de una superficie antieconómica, efectuándose el recalentamiento del gas en la parte final del evaporador que provoca la evaporación. Todo ello no contribuye demasiado al proceso de refrigeración. Insertando un recalentador de aspiración, es posible reducir el área antieconómica del evaporador.

Los refrigerantes modernos tales como HFC R134a, R404A, R407C y R507A sufren rápidos aumentos de presión durante el recalentamiento. Dado que el consumo de energía aumenta con la diferencia de presiones, el recalentador de aspiración también se define como un componente de ahorro energético en estas aplicaciones.